This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:可以通过并行模式传输许多 PGA309吗?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987950/pga309-can-many-pga309s-be-communicated-by-parallel-mode

器件型号:PGA309

你(们)好

我们是一家传感器制造商。 我们现在使用自己制造的校准机器来校准传感器。 这些传感器通过串行模式逐个校准。 但速度太慢、浪费了很多时间。 在 PGA309的时序和一致性等考虑下、我们是否可以通过并行模式校准传感器? 换句话说、许多 PGA309是通过相应的 PRG 引脚同时读取或写入的。 您能给我们一些关于这种方法的建议吗?

我们的传感器输出是电压。 PGA309的 PRG 引脚被连接至 Vout 引脚。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiming、您好!

    PGA309 Muti-Cal 系统是一款演示或者评估试验板、此试验板只用于在客户开始他们自己的生产硬件/软件设计时为他们提供帮助;它并不是一个生产系统。

    在多校准例程期间、所有传感器将一次设置为一个温度。  每个 PGA309传感器通过多路复用硬件连接到系统。  电路和系统每次测量一个传感器。  在给定温度点扫描/测量所有传感器后、校准例程会在下一个温度下执行下一组传感器测量。

    因此、 很明显、Multi-Cal 系统演示套件是一个多路复用系统、换句话说、一次读取和校准一个 PGA309传感器卡;多个传感器卡未并行连接或编程。   

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的快速回复。

    我们现在使用自己制造  的校准机器来校准 PGA309。 不使用  Multi-Cal 系统演示套件 。 但由于使用串行模式、机器速度非常慢、我们将对其进行更改。 我们想要知道的是、"可以通过相应的 PRG 引脚同时读取或写入许多 PGA309吗?"。换句话说、可以在并行模式下传输许多 PGA309吗?

    此致、

    Weiming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Weiming、

    由于每个 PGA309传感器卡都可能需要其自己独特的精细偏移和精细增益寄存器校准系数、因此您可能需要设计支持多个并行 UART 接口连接的控制器硬件、并独立并行计算/存储每个传感器的校准系数; 并设计支持多传感器卡并联电流消耗的电源系统。   

    系统将需要并联同步精密电压表或并联同步高精度 ADC 测量系统、以便在校准期间执行测量。

    此外、由于 PGA309 VOUT 引脚被连接至 PRG 1线接口(并且假定传感器卡中的2线接口不可访问)、对于 PGA309 +传感器校准、 有必要在 PGA309上配置和重新配置内部寄存器、然后在执行校准时测量 VOUT 上的模拟电压。 对器件进行编程后、如果需要重新校准器件、单线接口可能仅在加电后的有限短时间内/延迟内可用、以便能够访问/编程寄存器。  因此、请记住、校准系统需要能够关闭/打开传感器卡、以便在对传感器卡进行编程后能够访问单线接口。

    请阅读:

    -第4.10节" PRG 连接到 VOUT 时的单线运行"、和 PGA309用户指南第90页的图4-16。

    谢谢、此致、

    Luis