This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2901:输入电压

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2901, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987933/lp2901-input-voltage

器件型号:LP2901
主题中讨论的其他器件: LM339

我使用的是 LP2901四路比较器。  在某些情况下、V-输入上的电压可能达到28V。  这不会违反36V 输入最大额定值+/-36VDC 差分电压最大额定值。  但是、我的器件的 VCC 为9V。  如果该比较器瞬间达到28V、比较器是否仍然工作并输出低电平?

谢谢

Bradley Wynn

703-889-8640 x1041