This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 VGA 差分信号的缓冲器 IC

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986508/buffer-ic-for-vga-differential-signals

主题中讨论的其他器件:LMH6611

您好!

我们使用的是 ADV7123KSTZ140视频 DAC。 我们希望通过20m 电缆以75 Ω 终端驱动 DAC 的差分 VGA 输出。 我们使用75欧姆终端的差动输出。 请建议使用缓冲器 IC 来驱动差分 VGA 信号。 随附的原理图快照供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您与我们分享原理图。 您是否正在寻找差分转差分缓冲器或差分转单端缓冲器?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们主要寻找差分至差分缓冲器。

    您还可以建议使用单端缓冲器作为参考。

    此致、

    Rudrappa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudrappa、

      以下是 两种输出类型的产品列表。 这些都是针对 DAC 的更高频率设置。 对于 DAC 缓冲器、具有 RR 输出放大器也很重要。 您可以使用左侧筛选栏更深入地筛选这些产品。 如果您正在寻找具有更好直流性能但频率带宽较低的单端精密放大器缓冲器、我可以向您转发精密放大器产品。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    您可以将我的查询转发给放大器组。

    此致、

    Rudrappa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudrappa、

     不太确定为什么我在上次答复中分享的产品列表中没有显示该产品、但 LMH6611 也是一个很好的查看器、通常用作 DAC 缓冲器。 现在、我要将此主题转发给我们的精密放大器组。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还将了解 LMH6611。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudrappa、

    您正在为您的应用寻找哪种 BW 的精密运算放大器? LMH6611是一款高速运算放大器、其最佳支持是 HS 运算放大器团队。 我们的团队正在为 BW < 50MHz 的精密运算放大器提供支持。 我需要了解运算放大器应用要求。  

    运算放大器的带宽作为缓冲器。  

    2.运算放大器电源电压轨和驱动电流。 3.3V?

    3.低失调电压范围、IQ、漂移信息等

    下面是通过 我们的搜索工具找到的等效 LMH6611运算放大器、该工具是高速运算放大器。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/cross-reference.html?keyMatch=OP%20AMP%20CROSS%20REFERENCE%20TOOLS&tisearch=Search-EN-everything

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要 BW 大于250MHz

    2、运算放大器电源电压轨+/-3.3V、但 它应支持10V 单端电压

    更低的失调电压

    请根据 VGA 引脚排列详细信息、确认 IC (LMH6611)的差分输出信号是否端接至 VGA 连接器

    此致、

    Rudrappa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudrappa、

    我将向您转接至我们的高速运算放大器支持团队、您将在那里获得最适合您的应用的支持。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudrappa、

      LMH6611似乎最适合您的应用。 如有任何疑问、请随时答复。

    谢谢、

    Sima