This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ?我知道哪些 TI 运算放大器可以在增益为1 μ A 的条件下运行

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS1209, OPA2277, OPA277, THS4131, THS4561, THP210, THS4551, MUX36S16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985952/may-i-know-which-ti-opams-can-run-under-gain-1

主题中讨论的其他器件:THS1209OPA2277OPA277THS4131THP210THS4561THS4551MUX36S16

?我知道哪些 TI 运算放大器可以在增益1 μ s 下运行、因为我想降低电压电平以适应 THS1209 ADC 的电压范围。 opa2277是否符合我的要求?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎任何运算放大器或 FDA 都可以充当衰减器、使用运算放大器运行同相运算放大器、您只需将 R 分频器放入 V+输入中以获得衰减并以增益1运行(单位增益稳定)运算放大器、 运行反相运算放大器或 FDA 时、您只需将其作为衰减器运行、当然需要考虑几个细微差别、在这里讨论了一些细微差别、您偶尔会看到一篇文章或应用手册、声称您无法安全地执行此操作-这些都是误导性的、  

    https://www.planetanalogue.com/are-inverting-attenuators-with-voltage-feedback-op-amps-inherently-unstable-and-why-might-you-want-to-apply-them-insight-11/#

    为了满足您的需求、需要更多应用细节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    以下是两个选项。 正如 Michael 所指出的、几乎所有运算放大器都可以以这种方式衰减输入信号。  

    如果您使用 OPA277或 OPA2277、请注意共模电压要求。 如果您向我们提供衰减和运算放大器要求、我们可以为您检查电路。  

    e2e.ti.com/.../OPA277-Op-Amp2--03152021.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的大量信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond

    我计划使用 OPA2277。 电源是双电源+-12V、信号电平是+-12V、我希望获得1/8增益。

    请告诉我基于 OPA2277和 THS1209的衰减器设置可以提供+2.5V 基准。

    非常感谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还记得、THS4131将连接在 OPA2277之后、以将单端信号传输到差分信号中、以便为 THS1209 ADC 馈送信号。 THS1209的+2.5V 基准电压将连接到 THS4131、因此 OPA2277需要+2.5V 共模电压。 请告诉我上述配置的设置。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    电源是双电源+-12V、信号电平是+-12V、我希望获得1/8增益。

    封装电路将满足上述要求。  

    e2e.ti.com/.../OPA277-E2E-03162021.TSC

    我有一些问题。 THS1209是带宽为2MHz 的 ADC。 但  THS4131是一款带宽为150MHz 的高速 FDA。 我认为您无需使用150MHz 运算放大器连接 OPA277和 THS1209 ADC (我认为 THS1209可以采用单端或差分输入 ADC 模式)。  

    您是否在差分模式下使用 THS1209? 如果是、您可以使用 THP210 运算放大器来衰减输入信号并直接连接到 ADC 的差分输入。  

    请告诉我们您是否想到了这一点。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个更合理的 FDA 选项是 THS4561 -在这两种情况下、您都可以运行单个12V 电源并将电平转换到输出 Vocm 设定值、THS4131看起来噪声非常低、但一旦包含了 R 噪声项、这些项就会占主导地位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 我在差分模式下使用 THS1209。 我将了解 THP210是否符合我的需求。

    非常感谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您为什么不只使用 FDA 来实现衰减并摆脱第一级

    即使在单电源上、THS4561或 THP210等器件也会使用+/-12输入将 I/O 引脚摆幅电平转换为范围-但您应该确认、通过仿真、我尝试在 THS4551数据表的第33页讨论了其中的一些内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好主意、但我不确定 FDA 可以执行衰减功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下面是 SE 至 FDA 衰减的示例。  

    e2e.ti.com/.../THP210-SE-to-DF-Output-03172021.TSC

    https://www.ti.com/lit/an/sloa099/sloa099.pdf

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/985952/may-i-know-which-ti-opams-can-run-under-gain-1

    如果您想使用 THS4551 HS 运算放大器、我可以明天将您转接到支持团队。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond 和 David、  

    实际上、FDA 衰减器非常简单-如果有点令人困惑的话。 它适用于任何 FDA、您只需根据所需的速度和精度进行选择即可使用。 该设计首先以输出 Vocm 电压和该电压周围的+/-摆 幅为目标。 运行单电源时、如果您将输出保持在范围内(不会削波进入电源轨)、非信号输入侧是一个简单的 R 分压器接地。 由于输出馈送不会低于接地值、反馈输入信号也不会低于接地值-保持在范围内、以下是您的仿真文件简化为1/8增益(您不需要 R 至接地) 仅显示输出摆幅-这是使用单个5V 电源将+/-12V 输入转换为2.5V 输出集中摆幅、我在这里尝试了 THP210、它没有正确设置输出 Vocm -我认为该部件是好的、 但该模型不是这样、我转到了 THS4561模型、  

    这里是两个求和结电压-在电源电压内具有磁力、而不是削波、因为差分电压必须为零、它们相互叠加。  

    因此、您实际上可以使用任何 FDA 非常轻松地执行该功能-这是因为该单独的共模环路驱动输入共模电压摆幅。  。 设计从设置开始。  

    1.所需的输出声码

    2.两个输出端的每侧都需要+/-V 电压

    这会设置衰减

    然后、进一步提高所需的带宽、然后在 FDA 级进行任何 MFB 滤波、这非常容易实现

    5.在部件周围设置 RC 值(包括 ADC 中的任何 RC)后,检查相位裕度  

    6如果相补角较差、有几种简单的方法可以解决该问题。  

    这是采用 THS4561的单路5V 1/8衰减器设计

    e2e.ti.com/.../THS4561-attenuator.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我继续看这里的 SSBW、是的、有一点尖峰-这是正常的、因为大多数 FDA 都是标称设计的、并且在信号增益为1时指定、 噪声增益为2、此处的 NG 为1.125、因此相位裕度稍低-这6dB 峰值意味着使用本文中的图2可获得29deg 的相位裕度、这一切都很容易修复、 但最好更接近终端设计和器件。  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、这里是两者之间的输出噪声比较-其中涉及的其他很多内容、 但使用输入分压器会提高噪声增益、从而为 FDA 输入电压噪声的输出提供更多增益。如果可以避免这种情况、如 THS4561电路所示、通常可以提供更低的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    非常感谢您的出色设计。 我将遵循您的想法。

    我还有一个问题、mux36s16的输出是否应在连接 FDA 之前连接缓冲器?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是因为多路复用器导通电阻和电容将与两侧之间的信号路径增益和噪声增益平衡相互作用。