This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA698:如何限制输出电压

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986895/opa698-how-to-limit-the-output-voltage

器件型号:OPA698

我将使用 OPA698的限制器功能。 它的工作一直很好。 输入脉冲信号在低于我所需值的输出信号中减少。 但是、我觉得电流情况不方便、因为我不知道为什么限制器功能在放大器中起作用。 我需要向大家解释  OPA698的限制器功能是如何工作的。 我可以从 Wikipedia 中找到有关限制器的一些信息、其中 介绍了限制功能的几种方法。

有人能告诉我 OPA698限制器功能的工作机制吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Takuya-San

    实际上、在输出的每一侧都有一个单独的放大器、用于将高阻抗节点电压与限制器输入电压进行比较、一旦高阻抗节点(本质上是通常仅缓冲到输出的 COMP 节点)超过设定值、 该独立缓冲器通过限制器输入电压接管并驱动输出级、从而将输出钳制在该电平。 当 COMP 节点电压降至设定值以下时、它会释放控制、放大器正常工作。 这非常简单、但实质上是在发生的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    非常感谢您的快速回复。 我可能理解 OPA698的基本概念。 您能告诉我有关"钳位"的详细信息吗? 限制器系统似乎类似于数字示波器中使用的系统、其中过驱输出信号也被钳位在保护电路中。 但 在示波器中、 多余的信号有时会显示为虚拟(延迟)信号、因为多余的信号存储在 保护电路中、必须在特定时间内流动。 使用 OPA698、我看不到这样 一个虚拟信号、当输出信号低于限压时、恢复时间很快。 这是相当不错的、我喜欢它。

    再说一次、您会告诉我 有关钳位系统的更多信息吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类器件的早期版本确实使用了具有恢复问题的二极管钳位(CLC502、CLC501) -这是一个更有源的电路类型钳位、其输出电压从运算放大器类型的输出转换为钳位输入直流电压的缓冲版本。 HSP 小组不太可能向您提供内部原理图、但可能是在 NDA 下

    顺便提一下,从历史的角度来看,对这一问题的需要最初是来自

    1、2级分频12位 ADC 残留放大器

    2.军用雷达通道、其中干扰信号可能会过驱通道、从而在信号链中实现快速恢复。