This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:为2个 ISO124 IC 共享电源

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, LMP8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987598/iso124-sharing-supply-for-2-iso124-ics

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: LMP8601

您好,

我计划在采用 LMP8601的电流测量电路之后使用 ISO124作为第二级提供隔离。 出于不同的原因、我可能会在同一电路板上添加第二个 ISO124。 我的问题是、我能否共享 X2 ISO124输入或输出的+/-电源电压? 不适用于同一 IC、而适用于2种不同的 IC。 下面的图显示了我对输入电源(VS1)的含义。  

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    在输出端、我想不出两个 ISO124器件无法共享同一电源的任何原因。  不过、在输入侧、如果两个信号源共享同一个 HV 源、则应该可以。  例如、如果您查看来自两条不同交流线路的两个不同相电流、则可能需要隔离电源轨。