This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:IN+、IN-引脚的共模电压和输入偏置电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986034/ina231-common-mode-voltage-and-input-bias-current-of-in-in--pins

器件型号:INA231

您好!

在 INA231数据表中、有一个共模电压与偏置电流间的关系图(图13)。

这是 IN+和 IN-引脚的共模电压吗?

在我的应用中、IN+和 IN-引脚靠近0V (低侧电流感测)、可监控极低的电流(250µA μ A)。  但我使用总线引脚来测量不同的5V 电源。

5V 的总线引脚是否意味着共模电压不再小于82mV? 因此、这是否意味着流入 IN+和 IN-的输入偏置电流高于预期?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到论坛、我们非常感谢您的发帖。

    这是输入引脚(IN+和 IN-)的共模电压、而不是 VBUS 引脚的共模电压。 VBUS 引脚的输入电阻为830kΩ Ω、因此 VBUS 引脚的任何输入偏置电流都将从5V 电源轨进入 VBUS 引脚。 输入引脚不受影响。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!