This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:未使用的引脚应用手册 SNOAA35A

Guru**** 2381860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987399/lm393b-unused-pins-app-note-snoaa35a

器件型号:LM393B

大家好、团队、

SNOAA35A 在图9第5.1.2节中显示了连接到 Vcc 的未使用引脚、但连接到 Vcc 会违反输入电压范围(在2.2节中讨论)、那么如何将未使用的引脚连接到 Vcc 是最佳做法? 使用分压器将输入保持在所需的输入电压范围内而不是上拉至 Vcc 是否更好?
此外、应用手册中的 SNOAA35A 图9和10也是相同的。 我在这里错过了什么?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如果只有一个输入超过正共模输入电压范围、则不会造成损害。 请阅读数据表的第8.2.2.1节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的支持。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    插入了重复的图像。 应该只有图9。

    忽略图10、因为它是标题稍有不同的同一个图形。

    这在我的"修复"列表中。

    您还可以将一个输入接地、并从其他通道之一"借用"一个稳定的基准电压。

    您还可以(通过电阻器)连接到 V+、因为它不会导致损坏、并且您不使用该通道、因此该通道上的规格轻微变化不是问题。 有关"特性"、请参阅第2.5节。