This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:可以处理90MHz@4V 正弦波输入吗?

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987284/buf602-can-handle-90mhz-4v-sinewave-input

器件型号:BUF602

各位专家:

BUF605是否可以通过 +10V 电源处理90MHz@4V 正弦波输入?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    该器件需要大约1V 的余量。 "4V"是指峰峰值还是 ±4V? (后者会限制可能的电流;请参阅数据表的图16。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    "4V "表示峰间值。 那么、我想 BUF605可以处理4Vpp 正弦波输入、对吧?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您是指 BUF602、是的、如果您将回转装置放在电源上。