This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333-HT:210°C 时的稳定性

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333-HT, INA129-HT, OPA2333-HT, INA128-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987086/ina333-ht-stability-at-210-degc

器件型号:INA333-HT
主题中讨论的其他器件: INA129-HTOPA2333-HTINA128-HT

您好!

我有一个关于 INA333-HT 在210°C 时的稳定性的问题。  数据表明、如果该器件将在210摄氏度下工作、则必须在引脚1和引脚8 (输入级放大器的负极端子)处添加一个 RC 系列网络、两者均以接地为基准。  建议值为10nF 电容器和3.5k Ω 电阻器。   由于温度额定值和封装要求、我将电阻值限制为1k、4.99k 和10k、电容值限制为10nF 和33nF。  这将是对我当前版本的修改、以添加这些网络;因此空间至关重要。   我正在考虑的选项包括:

  1. 10nF 和4.99k Ω: 如果工作的话,最理想的选择
  2. 33nF 和1k 欧姆:  如果33nF 不是太大、则可以使用  
  3. 10nF 和3.33千欧(10k//4.99k):希望避免堆叠电阻器

RC 网络中允许多大的容差?  此外、您能否查看下图以确保我 了解 这些网络的位置:

最后、我的理想增益为~84V/V  除了 RC 网络之外、我是否还需要增加该增益、以便 INA 在更高的温度下保持稳定?  此外、如果上述 RC 网络未连接 且 G=84V/V ( 假设满足所有其他要求、例如  在输入端提供直流返回路径)、不稳定是否会导致 INA 具有看起来像单位增益的增益、 不会超出共模输入范围、Vref 来自低阻抗源等)?

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    数据表第14页提到以下内容:

    "对于高温(210°C)应用、不建议使用小于100的增益。 对于此类应用中大于100的增益、需要在引脚1和8处使用补偿电路。 每个引脚都需要该电路、该电路由一个电阻器和一个以接地为基准的电容器串联组成。 电阻器和电 kΩ 的建议值分别为3.5k Ω 和10nF。'

    添加的无源器件可提供稳定性/补偿、从而允许在 高温下使用高增益、但无法保证该补偿在您指定的低增益条件下工作。  如果可能、我建议您将增益增加至100V/V 以上 关于您对电阻器和电容器值的问题、最好的验证方法是对其进行测试。 这不是我们可以仿真的规格。  您可以 kΩ 选择时间常数与3.5 μ s 和10nF 相似的组件。

    最后、 您在原理图中正确连接了电阻器和电容器。  

    您可能还需要考虑探索其他器 件选项、例如 INA128-HT、INA129-HT、甚至 OPA2333-HT。

    希望这会有所帮助。