This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277-SP:OPA4277-SP 电源轨

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987022/opa4277-sp-opa4277-sp-power-rail

器件型号:OPA4277-SP

我需要知道该运算放大器是否设计用于单个36V 电源以及双+/-18V 电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、离线 

    是的、 OPA4277-SP 可用于单电源轨(最高36Vdc)或双电源轨(最高+/-18Vdc)(包括非对称双电源轨、其中(V+- V-)<36Vdc)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你