This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:适用于 AMC1311的 Sch

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1311EVM, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986917/amc1311-sch-for-amc1311

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件:、 AMC3330

大家好、

      我们希望使用微控制器 ADC 引脚(12位 ADC、VIN ADC- 1.4V)来实现 AMC1311、以测量230VAC、50Hz。 对于此集成、我们 需要参考原理图、
      请分享原理图以供参考。

      寻求有利的响应。

      提前感谢。

此致

Tarun Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    AMC1311具有0-2V 输入、非常适合直流电压检测。 由于您对测量交流信号感兴趣、因此需要额外的前端电路、以便测量能够在0-2V 输入范围内摆动+/-1V。 其他客户已实现了这一点、如下面的主题中所示。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/876890/amc1311-3phase-3wire-voltage-measurement  

    至于与 MCU 的连接、我假设 ADC 输入是单端的?  

    请参阅图22。 数据表中的输出电压与输入电压间的关系。  

    将隔离式放大器的差分信号直接连接到差分 ADC 是首选的连接方式、因为它可实现最常见的抑制、从而实现尽可能高的 SNR 测量。

    许多 MCU 没有差动输入,只有单端。 这就是为什么需要进行差分到单端转换的原因。 这里还有一个额外的优势、即能够增益或衰减信号、使其与 MCU 的最大输入范围相匹配、并且可以实现滤波。 如本文档所示: https://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf

    最后一种方法 是 将 AMC1311的负输出直接连接到 ADC、正 输出通过弱电阻连接到 GND。 这允许直接连接到单端 MCU、但没有满量程范围的滤波或匹配。   正输入不应直接接地、因为它是一个被驱动的输出。 通过10k 电阻器将正输出端连接到 GND、以限制电流并保护器件。

    请参阅 AMC1311EVM 用户指南以了解示例实施: https://www.ti.com/tool/AMC1311EVM

    另一种选择是使用 AMC3330。 此器件具有+/-1V 输入范围、非常适合交流电压检测。 AMC1311所需的附加前端电路将不是必需的。 但是、后端要求是相同的。 AMC3330还具有集成式直流/直流转换器、可节省布板空间并降低设计复杂性、从而无需高侧电源。  

    有关更多详细信息、请参阅此博客: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/simplify-your-isolated-current-and-voltage-sensing-designs-with-single-supply-isolated-amplifiers-and-adcs