This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:单电源应用

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986806/iso124-single-supply-application

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224

大家好、

你好。

是否可以使用+24V 而不是双极-12V 和+12V 为该器件的输入部分供电? 数据表的图10是否可用于此类应用?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    不需要、ISO124需要两侧都有双极电源。  图21更接近使用单电源运行所需执行的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tom 的澄清!

    您是否可以针对要求建议任何替代器件?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    看看 ISO224、ISO 隔离层两侧的单电源!