This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:INA300

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986074/ina300-ina300

器件型号:INA300

大家好、我想在过流保护设计中使用 INA300。 数据表的第7.3.1节介绍了可监控感应电阻器电压以实现高达250mV 的感应电阻器压降。 我使用数据表中讨论的限值电阻器将电流监控器电平设置为200mV。 我的问题是、如果我发生短路并且检测电阻器上的压降超过250mV、会发生什么情况? INA300是否仍会报警? 谢谢你。 Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果存在短路并且检测电阻器上的压降超过250mV、则将保持警报。 输入可承受高达40V 的电压。

    此致、Guang