This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:I2C 地址、如果 A0和 A1引脚都悬空

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986520/ina231-i2c-address-if-both-a0-and-a1-pins-are-floated

器件型号:INA231

您好!  

   如果 INA231的 A0和 A1引脚因客户的原理图错误而悬空、您是否希望帮助检查 I2C 地址?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.5.5.1.1节指出、"在每次总线通信时对引脚 A0和 A1的状态进行采样"、因此产生的地址是随机的、可能随时发生变化。

    浮点 CMOS 输入也会增加功耗、并可能导致器件根本无法正常工作;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明是正确的、无法知道地址、它可能会随机变化。