This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:应用和原理图审阅

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2171, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986573/opa2171-application-and-schematic-review

器件型号:OPA2171
主题中讨论的其他器件: OPA2991

大家好、

请在下面帮助我们查看客户的 OPA2171电路原理图吗? 高电阻值电阻器在这里提供隔离功能。  

此致、

戴斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    客户为什么不使用 OPA2991?

    客户已打开 IN-和 IN+连接。 这意味着他们正在使用积极的反馈! 它们需要切换连接、以便反馈连接连接连接到输入。

    它们还具有连接到 GND 的正电源引脚和连接到+5V 的负电源引脚。 这将损坏器件! 正电源引脚应连接到+5V、负电源引脚应连接到 GND。

    Isense 节点处是否有电容器? 获得这些信息后、我可以为您执行稳定性分析。

    最后、由于器件的输出摆幅限制、在输入为0V 时、输出将无法一直向下摆动到0V。

    谢谢、

    Tim Claycomb