This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:ALERT 引脚上的灌电流

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986502/ina381-sink-current-on-alert-pin

器件型号:INA381

您好、先生、

我想知道 INA381A4IDSGR 的 ALERT 引脚上的灌电流值(A)。

感谢您的澄清。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    该电流的值将通过选择警报线路上的上拉电阻器来设置。 根据数据表测试条件、我建议将其限制在大约3mA。