This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:INA260在 IN 上施加负电压、但维持了共模要求

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986437/ina260-ina260-negative-voltage-on-in--but-common-mode-requirement-maintained

器件型号:INA260

对于 INA260、我需要在 IN 端子上施加负电压。 只要我保持共模电压要求0V <(Vin+ Vin-)/2 < 36V、这可以吗? 所有内部计算和测量结果是否仍会得到正确答案?

请注意、这个问题与其他关于在 INA260上施加负电压的帖子不同、因为其他帖子不包含共模电压仍将满足的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ross、

    感谢您提出问题。 是的、只要(V_IN+ VIN-)/2定义的输入 VCM 大于-0.3V 且小于40V (这是第7.1节中指定的绝对最大输入共模电压额定值)、这是可以的。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter