This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA856:电压跟随器处的90MHz 正弦波

Guru**** 2966020 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA856, BUF602, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986538/opa856-90mhz-sinewave-at-voltage-follower

器件型号:OPA856
主题中讨论的其他器件: BUF602、 OPA695

各位专家、您好!

我的客户希望设计一个用于90MHz 正弦波输入信号(3~4Vpp)的电压跟随器电路。 我认为 OPA856是备选器件之一、但我想问您还有其他推荐器件。 您是否有其他推荐的器件?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Yasushi、这个单位增益稳定的 OPA856看起来很有希望、但转换率可能太低。  

    90MHz 4Vpp 正弦波需要最小 SR 1130V/usec、而 OPA856只有350V/usec。

    此外、您还需要一些裕度来确保信号经过干净的处理、可能至少为2000V/usec。  

    不确定在单个5V 电源上有什么类似的东西

    如果+/-5V 正常、请查看

    BUF602

    然后、大多数电流反馈器件可以制作非常好的缓冲器、  

    OPA695