This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:设计中使用引脚二极管

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986569/opa858-use-of-pin-diodes-in-design

器件型号:OPA858

大家好、

我们的客户想问 、在使用 OPA858进行设计时、是否可以使用 PIN 二极管代替 APD 二极管? 由于引脚二极管是一种非常经济高效的解决方案、与 APD 二极管相比、不需要高电压、因此需要这种可能性。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Jejomar、放大器只能看到其电容、您可以从那里处理该电容。 APD 为检测器提供了相当多的内部增益、如果您可以不使用该增益的话、肯定是-放大器无关