This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 I2C 或 SPI 接口的频率计数器或频压转换器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV8154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986187/frequency-counter-or-frequency-voltage-converter-with-i2c-or-spi-interface

主题中讨论的其他器件:SN74LV8154

我需要测量信号的频率、并通过 SPI 或 I2C 接口为远程传感器应用将测量值馈送到小型计算机。 我可以为此使用两个组件(F-V 转换器和 A/D)、但由于成本和空间方面的考虑、我需要将其放在单个 IC 上。 我在这里已经了解了 F-V 转换器的范围、但没有一个提供串行接口。 我工作的频率范围约为100-200kHz。

是否有可能适合此处账单的组件?

谢谢、

~S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在时钟和计时产品线中没有所述的器件。 如果您发现某些 TI 产品与您所需的产品类似、则可以发布以该器件型号开头的新主题。 它将引导您找到正确的产品线。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相似产品?? 我不理解您的意思。 我需要测量信号的频率。 我可以考虑2种方法:1)频率计数器、2)频率-电压转换器( 示例列表)。 如果这是我所需要的、我只需选择该列表中的一个产品即可。 但我要使用的处理器没有模拟输入。 这意味着我还必须添加一个配备 I2C 或 SPI 接口的模数转换器。  同样,计数器也可以工作,但我没有找到一个具有串行接口的计数器(例如 SN74LV8154)。  

    我并不是说不感激、但这项建议对我帮助不大。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我所说的是、我们的产品线(时钟和计时)中没有您想要的产品。 您可能需要在其他产品线中查看它。 要导航至正确的产品线、您可以发布列表中包含这些器件型号的新线程。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    好的-我现在明白了。 但奇怪的是,我没有将这个问题提交给“时钟和计时”,而是提交给“放大器”。 放大器是 F-V 转换器的顶层类别。 我不理解这种分组背后的逻辑,但我不理解许多事情。

     

    实际上,“时钟和计时”对我来说更有意义。 话虽如此,我是否可以问您该标题是否涵盖了“计数器”? 如果是、是否有任何具有串行接口的计数器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    我已要求 E2E 团队重定向您的另一个主题。 否、我们不会生成频率计数器、仅生成时钟、时钟缓冲器等

    此致、
    Hao