This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226技术咨询

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985821/ina226-ina226-technical-consultation

器件型号:INA226

在连接 ina226电路之前、模块上的睡眠电流为60uA。 连接电路后、整个电路的功耗为70ua。 是因为 ina226监控电流电路消耗10uA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您考虑使用德州仪器。  如果器件处于关断模式、则不应测量电流。  流经电源引脚的电流增加的一个可能原因可能是环境温度的变化(如数据表的图16所示)、随着所有周围电路加电、这种变化可能会增加。 如果您看到额外的10uA 电流、另一个可能的解释是通过感应引脚实现的、即允许共模高于电源电压的前端共模检测电路会在共模电压上升到高于电源电压时吸收更多电流。  您可以在数据表的图12中看到此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick Simmons:

    图12表示在连续或触发模式下、IN +和 IN -?所消耗的电流和电压之间的关系。

    我们在这里的用法是、IN +连接到5V、IN -连接到负载、Vs 是3.3V、使用触发模式、此时理论上是否还有20uA 的额外电流消耗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是的、图12显示了扫描共模电压时、在5V 电源下灌入 IN+和 IN-引脚的电流。  在这里、我们可以看到、当共模电压大于电源电压(5V)时、通过这些引脚消耗的电流约为20uA。  对于共模为5V 而 器件电源为3.3V 的情况、我预计会有类似数量的电流通过这些输入引脚。