主题中讨论的其他器件:INA303、 DRV8313、 INA302、 INA301、 TIDA-00778
你(们)好。
´m、我现在为将使用 FOC 的电机控制器构建定制 PCB。 我使用的驱动器/H 桥是 DRV8313、它需要额外的电流传感器来测量相电流。 我找到 了使用 INA303的 TIDUCY7应用手册(见下面的链接),其方式与我预期的相似,但我不知道 如何实现 ALERT 引脚? 激活警报引脚后、系统会执行什么操作? 此外 、在"1.4.2.2双分流器和三分流器电流感应"上、作者还指出:
" INA303比较器配置为在窗口配置中对正负电流条件下的过流做出响应。"
请注意、这适用于在逆变器桥臂上使用 INA303的拓扑。 当 INA303位于逆变器桥臂上时、为什么需要配置 INA303来测量正负电流(在该拓扑中、电流应该只能沿一条方向流动)?
此致、
Carl
----