This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303-Q1:应用手册 TIDUCY7中使用了哪些 ALERT 引脚

Guru**** 1150830 points
Other Parts Discussed in Thread: INA303, DRV8313, INA302, INA301, TIDA-00778
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984391/ina303-q1-what-are-the-alert-pins-used-for-in-application-note-tiducy7

器件型号:INA303-Q1
主题中讨论的其他器件:INA303DRV8313INA302INA301TIDA-00778

你(们)好。  

´m、我现在为将使用 FOC 的电机控制器构建定制 PCB。 我使用的驱动器/H 桥是 DRV8313、它需要额外的电流传感器来测量相电流。 我找到 了使用 INA303的 TIDUCY7应用手册(见下面的链接),其方式与我预期的相似,但我不知道 如何实现 ALERT 引脚? 激活警报引脚后、系统会执行什么操作? 此外  、在"1.4.2.2双分流器和三分流器电流感应"上、作者还指出:  

" INA303比较器配置为在窗口配置中对正负电流条件下的过流做出响应。"

请注意、这适用于在逆变器桥臂上使用 INA303的拓扑。 当 INA303位于逆变器桥臂上时、为什么需要配置 INA303来测量正负电流(在该拓扑中、电流应该只能沿一条方向流动)?  

此致、

Carl  

----  

链接: https://www.ti.com/lit/ug/tiducy7/tiducy7.pdf?ts=1615202042495&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    我同意您的评估。  我将与作者联系、以确认我们的理解。  我会随时向您提供最新信息。

    至于警报引脚的使用、我们都知道您可以使用 INA302来处理两种不同级别的警报。  如果您需要此功能、则需要进行调整以使用额外的警报监控器。

    否则、您将使用 INA301、该器块具有较少的引脚、并且每个相位只需要实现一个警报。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    我得到了提交人的详细答复,这对我来说是有道理的。

    "

    逆变器桥臂电流将是双极的、这意味着逆变器桥臂上的感应电阻器可以在两个方向上都有压降。 有关详细信息、请参见下图

    在该图中、我仅考虑了 A 相和 B 相(C 相可以是开路或顶部开关导通或底部开关导通)。 在第一个图中、通过打开 A 相的顶部开关和 B 相的底部开关、A 相绕组承载正电流、B 相承载负电流 当我们应用 PWM (例如:20kHz)时、开关会以 PWM 频率打开和关闭。 在此期间、当 A 相顶部开关关闭时、电机(作为一个电感负载)将继续在 A 相绕组上承载正电流、因此电机电流将通过 A 相底部 MOSFET/IGBT 的反向并联二极管找到一条续流路径。 在这种情况下、A 相检测电阻器上的压降为负。 在与 B 相感应电阻器获得正压降类似的其他组合中、A 相感应电阻器也会在 A 相绕组承载负电流时获得正压降。 因此、如果我们需要为正负绕组电流提供过流保护、我们需要一个窗口比较器。

     

    我们在 INA303的 REF 引脚上使用了1.65V 的电平转换(3.3V 电源的 VCC/2)。 TIDA-00778设计指南还显示了 INA303输出端的双极电流感应波形、偏移为1.65V、如下所示。

     

    "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Javier! 很好的答案!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    确实是一个很好的解释

    但这是否有风险? INA303只能接受低至-0.1V 的负输入电压:

    -8.68A x 5MR =-0.043V

    INA303输入端的最小噪声和纹波可能会损坏 INA303、因为 INA303的绝对最大负输入电压为-0.3V。 因此、需要在 PCB 上实现出色的 GND 布线...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我同意。