This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:VP 和 VN 引脚的输入阻抗是多少?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200, INA200-Q1, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985017/ina200-what-is-the-input-impedance-of-the-vp-and-vn-pins

器件型号:INA200
Thread 中讨论的其他部件:INA193

VP 和 VN 引脚的输入阻抗是多少?   

2.我的 Vbatt 为8V、我的设计的目标是电流感应。 我向 INA200馈送3.3V 电压。 当 Vdd 上升到3.3V 时、Vp、Vn 引脚上出现8V 的危险是什么? 在这种情况下的数据表索赔可确保电流流入 DIFF。 输入引脚保持< 5mA、如何确认? 我们确实放置了一个 RCR 网络来过滤 IN200的差分输入。  

我的情况是、比较器输出变为3.23V、Vdd 为3.3V (我知道这些不是轨到轨输出-没关系)。 通过3mohms 感应电阻器、DIFF 输入仅为1.2mV - 我怀疑这些部件可能会由于上面列出的情况2而损坏。 Resetn 引脚始终为低电平。 请确认 Resetn 引脚仅用于比较器、而不是用于芯片的通用 Resetn。

我们不明白为什么 INA200输出3.32V、而差分输入为1.2mV、这是有什么想法的。 这种情况随着时间的推移而发生、经过大约100-200个功率周期后、我们正在测试的(12)个单元中的(4)变为现实。       

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaktprakash、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。

    1.我需要研究一下这个问题、然后再回来。  但是、如果您考虑超出共模电压、 您将打开 ESD 单元、该单元将根据需要吸收尽可能多的电流、直到它们断开共模电压、并将其降至击穿电压以下、这很可能接近绝对最大额定值。

    2. 如果在器件电源电压上升至3.3V 时共模为8V、则器件不应损坏。  您参考的是哪项5mA 陈述? 绝对最大值表下方的一个说明、如果共模电压超过80V 或-16V、则需要限制电流。

    对于20V/V*1.2mV=24mV 的比较器跳闸以0.6V 为基准,您似乎有损坏的部件。  在这些100-200个循环通电期间、您要对器件进行哪种测试?  这些故障通常在多少个周期后发生?

    复位引脚用于比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1.我们已经看到(2)个器件的生产日期代码为"TI 97"。 它们上有保形涂层、这就是我无法检索更多器件、日期代码的原因。  

    我们在一个器件上更换的新器件的生产日期代码为"TI 93"-现在电路板工作正常。 您能告诉我这些数字是按日期转换的吗?

      

    2.我们不打算有大于8V 的共模电压。  

    3.我们注意到 其他人也有类似的问题,但我认为工程师没有回复您,您是否碰巧有更多详细信息/可能的解决方案?  

     e2e.ti.com/.../ina200-ina200-output-at-max-vs

     

    4.如果我们购买汽车级部件 INA200-Q1 -这些部件声称缺陷率较低。 标准 IN200与汽车级器件的预期缺陷率是多少?   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaktprakash、您好!

    一、我已经接触了一位质量工程师,他们的生产年份和月份都是这样。  根据提供的详细信息、我假设这些是 VSSOP DGK、对吧?

    2.联系我支持该主题的同事、他没有与该客户进行其他离线通信。

    4. 我查了我们的 FIT 率,它们显然是相同的。

    您不会有 Vcc 和复位在不同电位、您会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhaktprakash、您好!

    因此 、我被告知 INA200的前端架构与 INA193的前端架构相同。  在 INA193数据表中、 有一个输入偏置电流与共模间的关系图。  从该图中、您可以通过将共模电压除以输入偏置电流来计算给定共模输入端的等效电阻。

    对于 DGK 封装、可以将以下日期代码转换为:

    TI 93:2019年3月

    TI 97:2019年7月

    您之前注意到复位引脚始终为低电平。  它是焊接/对地短路、还是在比较器触发后、即比较器输出卡在高电平时、您要将其切换为低电平?  我提出这一问题是因为我们至少有一位客户过早地完成了比较器的跳闸。  原因是复位高电位和电源电位不同。  解决方法是在 RESET 引脚上放置一个低通滤波器。  数据表的第7.3.3节对此进行了一些讨论。