This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031M:LCCC 封装的热性能信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4031M, THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984553/ths4031m-thermal-information-for-the-lccc-package

器件型号:THS4031M
主题中讨论的其他器件: THS4031

大家好、

你好。

THS4031MFKB (LCCC)封装是否有热性能信息? 数据表仅显示 SOIC HVSSOP 封装的信息。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我已提交 THS4031MFKB (LCCC)封装的热分析请求。  数据应类似于数据表中提供的 THS4031 (非 M)器件的数据;我将在获得 THS4031M 的热数据后传递该数据。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您深入了解这一点!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请参阅以下 THS4031M 的热性能信息:

    ΘJA μ W:95.1 °C/W

    ΘJC Ω(顶部):69.0 °C/W

    ΘJB:68.1 °C/W

    ΨJT μ W:64.3°C/W

    ΨJB:16.6°C/W

    ΘJC Ω(底部):16.6°C/W

    最棒的

    阿尔茨