This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:TINA 将 INA 输出图形为直流。

Guru**** 2766465 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985695/ina240-tina-graphs-ina-output-as-dc

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!  

我注意到 Ref1/2分离中间电源(±1.65v) Tina 瞬态分析输出图未绘制为±μ A 信号。 INA 输出图在图中没有显示±0v 是否有某种原因? IG1配置为正弦波形、600Hz 1A 幅度、IG1=60A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GL:

    请发布您的 TINA-TI 文件或至少一个原理图。

    我不能回答你的问题,没有:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、IG1不按预期的输入值工作、并且正弦选择必须拆分以获得所需的输入电流的一半。 看起来 IG1的工作方式与任何人期望的工作方式是反向的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GL:

    对我来说、一切看起来都很好:

    e2e.ti.com/.../gl_5F00_ina240.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我最近的波形图所示、来自 IG1的电流不是在1/2 Vs 时分离的、而是现在。 电流发生器宏(IG1)参数是从典型思维向后工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    我只是注意到输出仍然不是分离的、而是从+1.65v 开始。 也许输出是削波、而不是非常正弦。 输入电流发生器波形大约分为30A 峰值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GL:

    您的输入电流是多少? 60A_DC 加上叠加的正弦值为1A_PEAK @ 600Hz?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GI、

    请使用随附的 TINA 文件 Kai 作为起点,根据需要进行更改,以反映 INA240的精确设置,包括输入电流源。 如果输出仍然不正确、请将文件发布回。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双向曲线图的电流源具有误导性。 取消选中 DC Level A 复选框 、使输出图从0V 开始。 奇怪的是、2.7V 时满量程输出削波为2m 分流电阻、仅可获得40A 峰值和1Mohm 90A 峰值、而不会产生输出削波。

    起亚您的 REF 引脚配置不适用于双向电流。 将两个 REF 引脚组合到1.65V、然后电流源按预期正常工作。

    43A 1mohm shunt clippingMinor output clipping 40A peak full scale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GI、

    听起来您找到了根本原因、很高兴您能继续前进。

    感谢 Kai 的帮助。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    实际上、由于 REF1、2=GND (单向)、因此仍然存在一定程度的复用相同的基本模型(IG1直流电平 A 检查50A)在相同的分流器和输出轨峰值下具有高得多的输入电流。 在大多数情况下、我一直将波形幅度设置为1V、并将所需峰值的所需直流电流电平 A 设置为所需的值。  在我看来、波形部分是一个选择波形类型而不是直流电流源的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GI、

    电流源非常灵活、因此您可以根据自己的需要对其进行配置。

    此致、Guang