This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:在增加外部电源时、AMC3301在故障安全电压下饱和

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986052/amc3301-amc3301-saturates-at-the-failsafe-voltage-when-increasing-the-external-power-supply

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我尝试在 TINA-TI 中模拟 AMC3301。 我在 VINN 和 VINP 之间添加了一个分流电阻器(10m Ω),添加了一个负载低于分流电阻器的直流电源,并且在负载和分流电阻器之间连接了 HGND。 我观察到、直流电源达到30V、然后输出在失效防护电压(-2.56V)达到饱和前、输出电压是完美的。 我的问题是外部电源的限制是什么(直流/直流转换器将其转换为 IC 可以容忍的值)。 是否有公式?

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是完全关注您连接这些器件的方式。 您能否发布您的原理图图片?  

    内部直流/直流转换器只能为外部负载提供1mA 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我计划使用 IC 进行电流测量、因此正如您在这里看到的、我将30V 电源连接到3欧姆负载以测量10安培。 分流电阻器的电阻值介于(10m Ω)之间。 它现在工作正常,输出大约为816mV。

    当我将电源电压增加到40V 时,输出电压现在等于故障保护电压。 那么,是否有特定的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚发现、IC 只能用于低侧配置、直流转换器才能成功转换共模电压。 给您带来的不便、我深表歉意。 对于在高侧配置下工作并同时承受与 AMC 相同的高共模电压的类似 IC,您有没有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用担心。 您是指从高侧供电来为低侧供电吗? 我们没有具有此功能的 IC。  

    通常、低侧提供干净的电源轨、例如 AMC3301将与之连接的 uC 或 ADC 所用的电源。 高侧随测量值浮动的电源轨更难实现、 通常唯一的选择是使用隔离式变压器或栅极驱动器电源。 AMC3301提供的集成式直流/直流转换器无需生成高侧电源、从而简化了设计。  

    这两个文档可能有助于:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/simplify-your-isolated-current-and-voltage-sensing-designs-with-single-supply-isolated-amplifiers-and-adcs

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa339/sbaa339.pdf?ts=1615904989234&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAMC3301

    您的输入配置有点奇怪、由于电压标记、我无法很好地说明所有连接都是什么。 我已附加 了一个 TINA 文件、您可以使用它来为您提供方便。  

    e2e.ti.com/.../I_5F00_sense_5F00_AMC3301_5F00_AS.TSC