This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查部件-高速放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985571/survey-parts---high-speed-amp

主题中讨论的其他器件:LMH5401LMH3401

大家好、

客户正在寻找符合以下规格的任何高速放大器、是否有任何建议?

谢谢!

Andrew

参数

测试条件

最小

最大

和功能

输出电压

输出负载= 100Ω Ω

±1

VPP

差分输入电压

增益= 1V/V

±1

VPP

大信号带宽

Vout=2Vpp

2.

GHz

共模输入范围

输出负载= 100Ω Ω、增益= 1V/V

±0.75

上升时间和下降时间

大信号瞬态响应

77

电源

共模抑制比

1MHz

60

dB

30MHz

50

dB

1GHz

30

dB

输入参考电压噪声

输出负载= 100Ω Ω、增益= 1V/V

13.26.

nV/√Hz

转换率

输出负载= 100Ω Ω、增益= 1V/V

12.

V/ns

精度达1%

Vout=2Vpp

2.

ns

输入失调电压漂移

输出负载= 100Ω Ω、增益= 1V/V

26

uV/°C

总谐波失真

f=1GHz、Vout=2Vpp

-35.

dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

     他们是否在寻找单端输出放大器或全差动放大器?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我想到的是 LMH3401和 LMH5401。 您是否了解过这两个运算放大器?

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html#p512=8.8;7000&p23typ=2000;8000&p22typ=12000;18200&sort=p23typ;asc

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima 和 Kai

    感谢您的反馈、有趣的是、客户要求单端输出。 我们有这样的解决方案吗? 或者我们必须增益2、然后只使用其中一个差分输出引脚? Thx。

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

      如果只需要单端输出、它们可以使用全差分放大器并将其中一个输出接地。 我将查找第一个单端输出、但我们可能需要在此处切换到 FDA。 还有一个问题、列出的大多数规格似乎是针对单位增益的。 它们是否需要更改应用的增益、我们确实有一些具有高带宽和压摆率的缓冲放大器。

    谢谢、

    Sima