This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2335:输出电流能力 OPA2335AID

Guru**** 2929440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2335, OPA335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983890/opa2335-output-current-capability-opa2335aid

器件型号:OPA2335
主题中讨论的其他器件: OPA335

专家您好!

我在我们的项目中使用 OPA2335AID。 在 OPA2335AID IC 的数据表和 TI 参数部分中、输出电流为50mA、但当我使用 TINA 仿真电路时、我可以看到 OPA2335AID 的电流驱动能力几乎为10-15 mA。 如果我错了、请告诉我。 并提供有关其输出电流的更多详细信息。

PFA 捕捉、显示100 Ω 负载下的 OPA2335AID 输出电流。 OPA2335AID 的输入为5V、电压跟随器配置、因此输出为5V、我使用了100 Ω 负载(对于50mA)。

谢谢、

此致、
Vikas H

系统工程师、

Accord Global Technology Solutions Pvt. Ltd.