This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2228:单位增益稳定

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2227, OPA2228, OPA228, OPA227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986050/opa2228-unity-gain-stable

器件型号:OPA2228
主题中讨论的其他器件:OPA2227OPA228OPA227

您好、Amps 团队、

OPA2228单位增益是否稳定?  数据表似乎避免了这样说。  它仅针对 OPA2227进行状态说明。  偶数页9显示了 G=5时的频率响应。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    在数据表的8.2.2.1节中、声明 OPA228用于增益>=5V/V 的应用 如果您需要单位增益运算放大器、则可能需要选择 OPA227。  

    OPA228是一款未补偿放大器、如果需要较低的增益(< 5V/V)、则需要外部补偿。 换句话说、OPA228将不是单位增益稳定的。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。

    Darren