This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:如何处理未使用的引脚5/6/7

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985474/lm2903-q1-how-to-handle-unused-pin5-6-7

器件型号:LM2903-Q1

问题1:如何处理未使用的引脚5/6/7?

问题2:应用手册 snaa35-2019年4月 自相矛盾。 因为

(1)图9与图10相同

(2)图9左上角与图11秒相同

(3)图9左下方与图11相同。

是否要更正此文档?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    让输出引脚(引脚7)悬空、

    通过10k 电阻器和将+input (引脚5)连接到负电源电压

    通过10k 电阻器将输入(PIN6)连接到正电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN

    我们还有一份很好的应用手册、其中提供了有关如何使用未使用的比较器通道的指导。

    请参阅此应用手册 www.ti.com/.../snoaa35a.pdf 中的第5.1节

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    嗯、但图9和图10仍然相同。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 指出这一点、我们将在下一个修订版中修复该问题

    LIN

    我假设您的问题已经得到了解答、但如果您需要额外的支持、请免费回复或打开新主题。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘和 Kai、

    正如 Kai 所说、当连接时、我是否可以认为"低电平输出电流为零"?

    因为输出电流由负载/上拉电阻和逻辑/上拉电压决定

    根据 下面的链接、未使用通道的输入和输出也可以连接到 GND。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/634061/lm2903-unused-channel

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/608157/lm2903-q1-about-lm2903-unused-pins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN

    输出将为低电平、但由于未使用通道的输出保持悬空、因此不会有任何输出电流。  我们不建议将输出连接到 GND。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    确实、可以选择将未使用的集电极开路极开路输出接地。 但是、当涉及推挽输出时、这将永远不是一个好主意。 加电和断电期间、输出状态将短暂不确定、因此输出对地短路可能会导致很多问题。 这是绝对糟糕的设计做法、我永远不会这样做。 您不应习惯它、这是因为它可能允许用于集电极开路或漏极开路输出。 根据我的理解、输出应始终保持浮动-始终保持浮动

    Kai