This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:频率范围内的闭环输出阻抗

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA197, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985214/opa197-closed-loop-output-impedance-over-frequency

器件型号:OPA197
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

您是否有一条曲线显示了闭环增益为1、10和100时 OPA197输出阻抗随频率变化的情况?
或者使用公式根据 DS?

非常提前感谢、致以诚挚的问候、

KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    最简单的方法是在 TINA-TI 中执行它:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:
    我是否可以与客户分享如何在 TINA 中实现它的链接或指南?

    谢谢、
    KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将电流源驱动到输出端并测量电压、这里是增益为1 - dBohms 的图、  

    现在无法粘贴 snip、这种情况自昨天以来发生了变化、我现在如何放入图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    请参阅随附的运算放大器-信任但验证 pdf。 幻灯片中介绍了从开环输出阻抗(Zo)到闭环输出阻抗(Zol)的变换。

    请注意、OPA197 Zo 在宽频率范围内非常平坦、因此其 Zol 在频率范围内也非常平坦。

    e2e.ti.com/.../6740.Op_5F00_amps_5F00_Trust_5F00_but_5F00_Verify.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了仿真、只是无法粘贴图片-闭环 Zo 是开环 Zol 除以1 + LG 项。 它显示直线上升20dB/十倍频、就像 LG 下降20dB/十倍频时那样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    图像插入功能现在可以工作。 今天上午有一个小问题。  

    单击图像/视频/文件菜单后、系统将提示第二个屏幕。  

    谢谢、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它再次工作、无需使用"插入"即可直接从 snip 复制到应答区域。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael 和 Thomas/Raymond、

    非常感谢。 让我附加 Zout 曲线(增益1)仿真、y 轴表示阻抗为欧姆、而不是 dB。

    BR、

    KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    它看起来是对的。 10MHz 时为34.7dB、^μ A (-68.04dB/20)= 396.3μΩ μ A、1Hz 时为54.3Ω μ A。  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍然可以打开该主题。  

    最棒的

    Raymond