This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:示波器输出不适合这个想法

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985355/tlv3502-scope-output-does-not-fit-in-the-idea

器件型号:TLV3502

您好、TI 专家

我 想确认他们的 TLV 3502电路是否正常。

但是、对于示波器、显示波形的想法是不合适的
为什么 输出波形并非始终并联的线路为高电平?

请参阅随附的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锂离子电池

    是否可以捕获施加到 V+的电源电压波形。   

    此外、在监控输出时、请避免使用示波器引线的接地线夹。

    最好使用尽可能短的接地连接来监测信号。

    我经常创建一个小线圈的导线并将其接地;它们是一个靠近探头尖端的接地套、导线线圈可以与之接触。

    通过使用此技术、您可以避免信号电感耦合到波形中。

    我们还可以进一步讨论离线。  我将在周一直接联系、了解如何帮助解决问题。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    那么、没有来自左侧的输入信号、输入完全未连接?

    在任何情况下、我都会在引脚1与信号接地之间连接一个10...100N 滤波电容器。

    我觉得 Chuck 是这样的意思吗?

    在 HF 电路中进行示波器测量时、必须使用此类示波器探针、TLV3502是一个 HF 芯片!

    此外、请遵循 HF 设计实践。 尤其是具有实心接地层是一个很好的主意

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 的照片很棒,谢谢你的配合和好的建议

    Li、似乎只有一些根本性的缺失导致了这种响应、所以让我们离线讨论。  如果我们在论坛上发现一些有趣的内容、我们将发布。

    卡盘