This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:使用 OPA189的带通滤波器的稳定性

Guru**** 2387730 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA189
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985296/opa189-stability-of-bandpass-filter-using-opa189

器件型号:OPA189

您好!

我对以下电路有疑问、并附上了电路的原理图以及 CLTF 和环路增益的波特图。 获取有关电路稳定性的建议非常有帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imanka、您好!

    上述电路在0dB 和81度相位裕度下以4.16MHz 测量单位增益带宽时保持稳定。 Vin =(C4/C3)* VG2近似值  

    e2e.ti.com/.../OPA189-E2E-03112021.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Raymond。 我有一个问题是、通过增大电阻器的值、将 CLTF 中的第一个极点转换为更小的频率。 有可能吗?

    谢谢、  

    伊曼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imanka、您好!

    我将反馈电阻器增加到50k、并使用3PF 电容器进行补偿。 在下面捕获的原理图中、单位增益带宽为2.73MHz、相位裕度为78度、并且稳定。  

    您希望将 OPA189的单位增益带宽降低多低? 如果在10-100kHz 范围内、您可以考虑为 G=-1应用使用不同的运算放大器。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Raymond。 实际上、我需要通带增益尽可能取决于输入电容器 C3和 C4。 同时、我还需要尽可能降低截止点下限。 例如、如果输入电压为50Hz 信号、我希望输出的相移(参考不可避免的180相移)尽可能小。 我的理解是、我应该将截止点下限移动到尽可能小的位置。 0-20kHz 带宽就足够了。  

    谢谢、

    伊曼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imanka、您好!

    我认为这就是您要问的问题、电路的带通为10-20kHz。 我创建了大约200kHz 的极点(1/(2 * pi*200kHz*50k)= 15.9pf、200kHz 是20kHz 后的十倍频)。  

    e2e.ti.com/.../OPA189-E2E-03122021B.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    如果您对 mod 很满意、请关闭线程。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imanka、您好!

    由于您的 RC 输入拓扑、无法实现0Hz...20kHz 的带宽:

    e2e.ti.com/.../imanka_5F00_opa189.TSC

    此外、您为什么选择反相配置? 这与斩波运算放大器不能很好地配合使用。

    您的输入信号振幅是多少?

    您能更详细地解释一下您的应用吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kai、我打算使用该电路来精确测量电压信号。 输入端的电容分压器将是确定运算放大器输入与输出之间的衰减比的器件。 我没有尝试使用非反相配置、认为其电压增益始终大于1。  

    谢谢、

    伊曼卡