This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862:低通滤波器-二阶巴特沃斯

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA862, LMV116, OPA835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985545/opa862-lowpass-filter---2nd-order-butterworth

器件型号:OPA862
主题中讨论的其他器件: LMV116OPA835

大家好、

你好。


请帮助确定由滤波器设计工具生成的以下设计上的引脚1、4、5、8的连接。

谢谢你。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    滤波器设计工具似乎只是随机挑选器件、OPA862不适合此 MFB 应用、您的设计目标是什么? 我可以很快地为您提供解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carlo、我仔细看了看、看到了 RC 值、我所构建工具的一部分从这些值中提取正在完成的操作、看起来就像这样在我使用的不同编号中输入 RC 值、所以是巴特沃斯 Q =.707、增益为30.2V/V、F0=F-3dB = 150kHz

    返回并输入这些值作为设计目标、并将最小 LG 设置为20dB、可获得35MHz 单位增益的最小 GBP 稳定性(在此处保持简单)

    您的+/-3V 电源有点奇怪、但只是扫描我的 TI 单路运算放大器解决方案表、提供最小裕量器件、例如 LMV116 - 12V 45MHz RRout 器件、当然还有其他器件、 但现在就来看看、完成设计后发现 R 值相当高-是的、该运算放大器在40nV 时具有非常高的输入噪声、因此该工具可以将 R 值增大以利用该值、尝试使用其他器件、尝试使用 OPA835。  

    仅供参考,这里是具有噪声增益的开环 OPA835增益,然后是环路增益,您可以看到 LG 分钟大约为20dB,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能还会继续介绍 TINA 仿真、这是对 OPA835使用2017模型更新的方法、F-3dB 有点低、这是一个小凸点退出的问题、  

    我通常运行宽带输出噪声仿真来查找指示低相位裕度的尖峰-看起来不错、没有尖峰、尽管我想知道在这个更新中、模型 Zol 是否足够谐振、  

    这里是 V9e2e.ti.com/.../OPA835-150kHz-MFB.TSC 文件

    这次所有插页操作都很好、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能还会继续介绍 TINA 仿真、这是对 OPA835使用2017模型更新的方法、F-3dB 有点低、这是一个小凸点退出的问题、  

    我通常运行宽带输出噪声仿真来查找指示低相位裕度的尖峰-看起来不错、没有尖峰、尽管我想知道在这个更新中、模型 Zol 是否足够谐振、  

    这里是 V9e2e.ti.com/.../OPA835-150kHz-MFB.TSC 文件

    这次所有插页操作都很好、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carlo、我很有刷地将 OPA862作为一种解决方案、但这可能是一个错误。 实际上、如果您仔细查看它、效果会很好、我怀疑所有这些细节都是在 TI 有源滤波器工具中考虑的。  

    文字文档逐步介绍了我所做的操作、这里是最后一个单端到差分仿真、然后是 TINA 文件。 该器件的速度太快、无法满足此要求、但如果您需要反相型低阻抗输入差动输出解决方案、这实际上会实现-我们通常为此目的使用 FDA、但并非不可能、  

    设计步骤、  

    e2e.ti.com/.../Applying-the-OPA862-as-an-MFB-filter.docx

    然后是 TINA V9文件、祝您愉快-  

    e2e.ti.com/.../OPA862-MFB-filter-test.TSC