我尝试使用 AC2101 、使用20秒范围内的积分时间来检测非常微小的电流。 因此,我正在尝试尽量减小进入信号路径的任何接地电流。
将输入回路引脚连接到另一个引脚(输出回路)的选择开关有什么用途?

将光电二极管回路(阴极与 COM 之间的网)接地的最佳位置是哪里?

COM A 是否连接到器件内部的 GND A? 是否需要将这些引脚连接到靠近器件的位置以防止电流在它们之间流动?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试使用 AC2101 、使用20秒范围内的积分时间来检测非常微小的电流。 因此,我正在尝试尽量减小进入信号路径的任何接地电流。
将输入回路引脚连接到另一个引脚(输出回路)的选择开关有什么用途?

将光电二极管回路(阴极与 COM 之间的网)接地的最佳位置是哪里?

COM A 是否连接到器件内部的 GND A? 是否需要将这些引脚连接到靠近器件的位置以防止电流在它们之间流动?
您好、Charles、
ACF2102数据表中关于选择开关的说明如下:"当多个集成器连接到公共总线时、两个选择开关可用于对输出进行多路复用。 图5显示了大量 ACF2101s 多路复用到模数转换器中。"
图5显示了驱动仪表放大器输入的输出和通用选择开关。 根据仪表放大器的设计、如果源阻抗不接近、其性能可能会降低。 通过在公共线路中添加一个额外的开关 、输出和公共线路都包括模拟开关的导通电阻。 这可以在 SW OUT 和 SW COM 匹配之间提供更接近的阻抗、并返回到两个引脚。
最好尝试尽量缩短光电二极管的走线长度 、以尽量减少对泄漏电流的支持。 因此、光电二极管应使用尽可能直接连接到 ACF2101输入侧 SW IN 和 COM 引脚的迹线。
除了图中所示、数据表并未真正说明 GND A 和 GND B 引脚。 1它说"这些点必须连接到一个公共接地点或一个接地层。" 图中显示了 COM 和 GND 引脚以及公共接地符号。 由于这种说法 、这些引脚很可能在内部连接在一起。
通常、在极低的输入电流放大器产品上抑制泄漏电流最困难的部分是 PC 板的清洁度。 如果您使用的是水溶性助焊剂、我们建议 在对电路板进行常规清洁后 、在 DI 水中进行两个单独的超声波清洗周期。 每次进行超声波清洗后、需要完全干燥电路板。 当 应用 于非常干净的 PC 板时、ACF2101的性能会令人惊讶。
此致、Thomas
精密放大器应用工程