This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:在无电源电压时向 IN-/+施加电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190-Q1, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985337/ina190-q1-applying-voltage-into-in--when-no-supply-voltage

器件型号:INA190-Q1
主题中讨论的其他器件: INA190

大家好、

我想知道、当没有电源电压时、该器件是否可以在 IN-和 IN+之间施加电压。 您能回答这两个问题吗?

  • 您能告诉我这是否可以吗?
  • 您能否告诉我、由于从 IN+/-到 Vs 的电流路径、INA190-Q1是否启用了这种情况?

在数据表中、有一个 关于 IN-/IN+电压的声明、表示它们在绝对和建议条件下与 Vs 无关、因此我认为没有从 IN-/+到 Vs 的电流路径。

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    可以这么做。 INA190和大多数其他电流检测放大器不需要电源定序。 根据设计、可在没有电源电压时施加输入电压。 没有从输入引脚到 Vs 的电流路径。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter