This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的 SAR ADC 输入放大器

Guru**** 2802245 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422, TLV376, LM7705, INA240, OPA340, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985280/recommended-sar-adc-input-amplifier

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2422TLV376LM7705INA240OPA340INA293

您好-

我的应用适用于 SoC 中电源的高带宽电压/电流测量。  我使用 MSP430以~200kHz 的频率缓冲 ADC 测量值。

我正在寻找2个不同的 TI 输入放大器来将输入通道馈入 TI MSP430FR2422 SAR ADC:

  1. 电压测量放大器、可测量0V 至0.8V 范围内的电源电压(电源处于活动状态时、该电源很可能始终为~0.65V)。
    1. 我的假设是、我需要放大0.8V 电源~4x 以利用 SAR ADC 的3.3V 范围实现最大分辨率。
  2. 一个电流感应放大器、将在满量程 mΩ~40mV 的40k Ω 电阻器上。
    1. 我之前一直在查看 TI INA240A2。  此电流感应放大器是否与 TI SAR ADC 兼容?

提前感谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAR 输入是差分输入还是单端输入、您的预期时钟速率是多少-我假设您要使用3.3或5V 单电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAR 输入将是单端输入。

    我想以~200kS/s 采样  我相信 ADC 时钟 以~5MHz 的频率运行。

    由于我相信 MSP430中 ADC 的模拟输入范围上限为3.6V、因此我更喜欢3.3V 单电源。  (我假设这可能会限制我测量接近0V 的电压的能力、但这是可以的)。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、只说4级增益、假设我们需要稳定的1MHz、需要大约5MHz GBP 最小值、看看 TLV376、并考虑使用 LM7705来获得真正的接地摆幅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您希望在这段时间内达到什么分辨率? 模拟工程师计算 器工具是帮助您设计前端的绝佳工具、具体而言是"ADC SAR 驱动器"部分。 本节将帮助您定义所需的参数、并帮助设计放大器和 ADC 输入之间的电荷桶:

    我同意 Michael 的观点。 通常、您需要比设计的电荷桶截止速度快约4倍的放大器带宽以实现精确稳定、因此 INA240的带宽很可能会在此短。 对于这个幅度的采样率、我可能会查看 INA293、或者使用诸如 OPA340的器件来缓冲所选放大器。 OPA340也可能用于您提到的电压放大器领域。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolus 和 Michael。