This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:THS4631运算放大器产生的意外偏移

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4631, THS4601, OPA810, OPA659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982855/ths4631-unexpected-offset-generated-by-the-ths4631-opamp

器件型号:THS4631
主题中讨论的其他器件: THS4601OPA810OPA659

尊敬的所有人:

我们正在使用 THS4631运算放大器为我们的应用设计模拟输入级、但我们面临一个意想不到的问题: 使用运算放大器作为缓冲器(增益为0dB 的同相配置)、如果我们在频率大于1kHz 的情况下馈送大于2Vpp 的交流信号、运算放大器输出上会出现正偏移且不断增加的偏移(高达某些电压)。 输出失调电压随频率和输入峰峰值电压的增加而增加。

将低于2Vpp 的交流信号馈送到缓冲器这种现象可以忽略不计、或者根本不会出现在我们所关注的整个带宽(直流到10MHz)中。

THS4631D 的供电电压范围为+11V 至-11V。

我们进行了一些测量、偏移似乎是由运算放大器在内部生成的。 有可能吗?
对这一问题是否有一些支持,以便了解问题的根源?

谢谢。
Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrico、

    您可能希望查看此主题:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    感谢您的建议。
    阅读您指出的主题、我了解唯一的替代方案是 THS4601、因为我们需要使用+-6V 以上的电源。 THS4601的问题是10pF 输入电容对于我们的应用来说过高。

    还有其他选择吗?

    谢谢、
    Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrico、

     您是否能够共享原理图? 当放大器的同相输入端存在低阻抗时、该偏移应消失。 如果这是不可避免的,我可以提出一个替代办法。 您的设计可以处理的最大输入电容是多少? 根据您的描述、此处列出 了适合您的应用的产品。 OPA810是否可用作替代器件?  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    原理图非常简单:THS4631作为缓冲器进行连接、源信号为交流耦合、输入阻抗为1M Ω。

    输入电阻要求为1M Ω。

    我们需要具有以下特性的运算放大器:
    -输入电压:>+-4V (8Vpp);
    -输出电压:>+-4V (8Vpp);
    -输入电容:< 4pF;
    噪声:< 10nV/sqrt (Hz);
    -输出电流:> 30mA;
    -带宽:> 300MHz

    我根据我们的要求配置了产品过滤器、但仍然有很多可能性。
    我们已经尝试使用 OPA810作为替代方案:输出失调电压仍然存在、但对于更高的输入电压、这种失调电压会出现。

    您能否推荐具有所列性能且能够处理高达1M Ω 输入阻抗的器件?

    谢谢、非常感谢您的支持。
    Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrico、

     感谢您提供更多信息! 这种情况并不常见、OPA810的偏移问题不应与 THS4631相同。 使用 OPA810时、您看到多少偏移电压? 我们的大多数 JFET 输入放大器应该能够处理1Mohm 输入阻抗。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    您是对的、我使用 OPA810进行了错误的测量。 偏移仅随 THS4631出现、而不随 OPA810出现。
    另一方面、使用具有+-10V 电源的 OPA810并将其馈入正弦15MHz、6Vpp 信号、输出会严重失真。 这可能是压摆率问题、您认为吗?

    无论如何、THS4631的最佳替代产品可能是 OPA659。 你怎么看? 你有其他建议吗?

    谢谢、
    Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrico、

     是的、您回答正确。 对于该输入信号、该部件将受到压摆限制、输出电压将开始看起来像三角波形。 对于15MHz 的正弦6VPP 信号、您需要一个压摆率约为280V/us、高于 OPA810压摆率的放大器。 OPA659非常适合替代产品、与 OPA810相比、它具有更高的 BW 和压摆率、可满足您之前列出的所有要求。 两者之间的唯一主要缺点是 OPA659具有较低的电源电压范围(13V 与32V 相比)。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的支持。 我对 OPA659进行了一些测试、一切看起来都很好。
    没有更奇怪的偏移和失真。

    非常感谢!

    Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrico、

     感谢您的更新。 我很高兴现在一切都在正常工作!

    谢谢、

    Sima