This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:电容反馈

Guru**** 2912900 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985448/ina293-capacitive-feedback

器件型号:INA293
主题中讨论的其他器件:INA239

您好!

我的客户正在考虑使用 INA239。

是用于内部放大器的电容反馈方法。

它们担心电容反馈的高阻抗节点因开关噪声而产生的干扰。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    您能否确认它是 INA293或 INA239。

    方框图中显示了 INA293输入级的内部放大器。

    INA239具有电容耦合的输入级、但我不确定反馈。  我会在输入端放置一个电容器、以处理输入端的任何开关。  这些电流非常小、不应成为问题。  高阻抗节点表示的值。  我认为、如果您在输入端放置一个0.1µF μ A、则可能会处理输入端所需的任何小电流。  此外、您还可以添加数据表中8-1图中所示的滤波器。