This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7121:最大输出短路电流

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983485/lm7121-maximum-output-short-circuit-current

器件型号:LM7121

您好!  

我们将 LM7121用作驱动器、我想获取一些有关输出短路电流能力的信息。 数据表指出、拉电流输出短路电流的典型值为71mA、25°C 时的最小值为54mA、整个温度范围内的最小值为44mA。 该器件的输出短路电流的最大值是多少?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于数据表中未指定最大值、因此您只能进行估算。 54mA 比71mA 低约25%。 因此、高于71mA 的25%将大约为90mA。 再说一次、这只是一个估算值。

    您能否展示您的电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。 我在估算最大输出电流时也做了同样的事情。 这是否已经过测试、如果是、您是否可以与我共享数据?

    很抱歉、我无法与您分享我的电路。

    谢谢、  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我刚刚在一篇关于输出电流这一主题的文章中发送了一篇文章-通常情况下、您对您可以依赖的最小线性输出电流感兴趣。 极少的高速放大器具有实际短路保护电路、因此 LM7121中的数字恰好是输出级基极驱动在实际接地短路情况下耗尽蒸汽的地方。  

    是的、如果您对接地短路的故障情况感兴趣、那么这是正确的问题、  

    如果您对仍可产生线性运行的输出电流感兴趣、这些曲线会更有用、然后我在文章中说过、这些是典型的过程用例曲线、在生产过程中、您可能应该至少保证拐点降低20%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您对本主题的回复。

    我确实对放大器在输出接地短路故障条件下的响应感兴趣。 LM7121放大器输出和负载之间的输入是具有最大电流阈值的器件、当超过阈值时、该器件将损坏。 电路必须能够承受负载对地短路的情况。 这就是我在这种情况下放大器可以拉/灌入的最大输出电流值问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果不触发完整的设计器 PDK sims、这将很难实现(不可能在他的旧器件上实现)。 有时、人们所做的是在电源中放置一个小电阻器、如果存在短路情况、该电阻器会使电源电压崩溃-然后在这种情况发生时、您会遇到输入过驱问题、但如果正常负载电流不是很高、请说出您的最小值 /-5V 电源上的短路电流为30mA、166欧姆 R 将使其崩溃-您当然会在器件电源引脚的另一侧放置去耦电容、这当然会降低 PSRR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这正是我想要的建议和我想看到的原理图:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

      Kai 对线性最大输出电流的估算听起来是正确的、因为我们的器件是在某些列出的规格的分布上指定的。 正如 Michael 所说的、这是一个较旧的器件、没有此器件的故障条件。 如果您能够共享您正在寻找的主要规格和器件的最大电流阈值、我们建议您使用不同的器件。

    谢谢、

    Sima