This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:ESD 保护二极管

Guru**** 2391325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984233/opa855-esd-protection-diode

器件型号:OPA855

大家好、

该图是855 ESD 保护二极管的原理图。 盒子中的两个位于芯片上。 那么、芯片指向的箭头也是吗?

为什么在 IN+和-之间再添加一个二极管(箭头所指)?

再添加 一  个问题。 能否提供855 电源轨上正负输入端子的 iv 曲线和 ESD 二极管的 iv 曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示了电源 V+、V-和 FB 引脚上的3对 ESD 导向二极管-这些二极管主要用于处理、而不是在器件位于电路板中时-除非您预计出于某种原因将驱动至电源之外。 这些二极管会将 ESD 事件引导至电源上的吸收器件。  

    输入端的两个背对背二极管 用于在器件工作时提供原位过驱保护-如果驱动非常困难、以至于在放大器过驱时在输入端形成电压、这些二极管将保护输入级免受损坏。  

    所有这些都不会正常工作-但它们确实会增加这些引脚的电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    [引用 userid="377196" URL"~/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/984233/opa855-esd-protection-diode "]为什么在 IN+和-之间再添加一个二极管(箭头所指)?

    请注意,箭头所指的二极管不在 IN+和 IN-之间:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、  

      对于第二个问题、我们可以使此对话脱机。  

    谢谢、

    Sima