This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3474A:热阻

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3474A, OPA4991, TLV9354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985150/tl3474a-thermal-resistance

器件型号:TL3474A
主题中讨论的其他器件: OPA4991TLV9354

大家好、

在该 IC 的数据表中、绝对最大比率表中只有 tRθJA μ V。

您是否会告诉我 TL3474AIDR 的 tRθJA、RθJC (top)、RθJB 等的其它热参数(ψJT、(top)、等)?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、  

    TL347A 数据表受到限制、因为它是一个相当旧的器件、反过来又是一个旧的数据表。

    您能告诉我您的应用要求吗?
    这样、我可能会推荐一个较新的器件(具有较新的数据表)、该器件将提供您需要的热参数。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina

    客户选择此器件作为竞争对手旧器件的替换器件、并将在下周开始评估 TL3474A。

    如果您有其他合适的器件、请告诉我。
    IC 的关键要求是:
    -GBW):>3~4MHz
    - 4个通道
    - Vio (最大值)< Max10mV (TYP1mV)
    - PKG:窄 SOP-14

    此致、
    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、  

    我建议客户使用 OPA4991 (TSSOP-14)。

    如果价格是一个问题、并且 GBW 为3.5MHz 还可以、则 TLV9354也是合适的替代产品。  

    ►器件型号 TL3474A TLV9354 OPA4991
    制造商 TI TI TI
    通道计数 4. 4. 4.
    与范围间的关系 4V 至36V 4.5V 至40V 2.7V 至40V
    GBW (MHz) 4. 3.5. 4.5.
    µs 率(V/μ s) 10. 20. 21.
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 3. 1.8 0.75
    Vos 漂移、µV 值(μ V/oC) 10. 1.5 0.3.
    轨到轨 输入至 V- 输入到 V-、输出 输入、输出
    Iq 典型值(mA) 3.5. 0.65 0.56.
    VN (nV/√Hz) 49 15. 10.8.
    ISC 典型值(mA) 27. 60 75
    IBIAS (典型值)(PA) 100000 10. 10.
    工作温度(°C) -40至105 | 0至70 -40至125 -40至125
    可用封装 PDIP-14、SOIC-14、TSSOP-14 SOIC-14、| TSSOP-14 | SOT23-14 SOIC-14 | TSSOP-14 | X2QFN-14 | SOT23-14
    价格(1ku web $) 0.450美元 0.501美元 0.864美元

    我假设"Narrow SOP-14"是指"TSSOP (PW) 14"、如果我的假设不正确、请告知我。  

    四通道的热参数位于 TLV9354数据表的第7页OPA4991数据表的第12页。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州