This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:OPA656

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA656
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984620/opa656-opa656

器件型号:OPA656

你(们)好

OPA656线程链接到此线程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    这是与 OPA656相关的新主题。 请尝试在此处插入剪刀。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我其实已经不在研究这个了、但我对 JFET Kai 提到的那个、semi 2SK2394上的、并将其拉到 TINA 文件中、这里是一个源跟随器仿真、它在这里显示大约0.8nV 的电压噪声、  

    然后、通过该级的单位增益频率响应、这就是为您提供自举功能的内容、  

    超过500MHz 带宽、  

    然后、我认为这个文件-这个新的更新给了我一些问题、但是在这里、我将尝试为此插入 V9文件、以防有人想使用该 JFET 运行 sims、  

    不、我找不到怎么做、我将文件发送给 Hasan、也许他会插入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 Michael 的源跟随器 sim。 文件必须为 zip 文件、现在可以拖放至文本字段。  

    e2e.ti.com/.../2SK2394-source-follower.zip

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、Hasan、您好

    直接下载现已开始:-)

    e2e.ti.com/.../2SK2394-source-follower.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指不是拖放 zip 版本? 您是怎么做的? 如果我打开插页、仍然看起来不正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击"上传"上的鼠标左键。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用2SK2394进行的仿真看起来不错:-)

    我在使用源电阻器时进行了一些仿真:

    e2e.ti.com/.../michael_5F00_2sk2394.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7776.2SK2394-source-follower.TSC

    我看到、点击底部的"插入"、然后上传、然后在文件资源管理器上选择文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了一些电阻偏置来降低 JFET 中的静态电流-只需移动 VGS 电压、如果您将该隔离 C 与二极管偏置电压相隔离、这在自举中是可以的、 在整个原理图中几乎不会改变总体噪声、因为这主要由大反馈 R 决定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,工作正常:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然、你是对的。 很不知道在使用源电阻器时会发生什么情况。

    Kai