https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984620/opa656-opa656
器件型号:OPA656你(们)好
OPA656线程链接到此线程
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我其实已经不在研究这个了、但我对 JFET Kai 提到的那个、semi 2SK2394上的、并将其拉到 TINA 文件中、这里是一个源跟随器仿真、它在这里显示大约0.8nV 的电压噪声、

然后、通过该级的单位增益频率响应、这就是为您提供自举功能的内容、
超过500MHz 带宽、

然后、我认为这个文件-这个新的更新给了我一些问题、但是在这里、我将尝试为此插入 V9文件、以防有人想使用该 JFET 运行 sims、
不、我找不到怎么做、我将文件发送给 Hasan、也许他会插入。
连接 Michael 的源跟随器 sim。 文件必须为 zip 文件、现在可以拖放至文本字段。
e2e.ti.com/.../2SK2394-source-follower.zip
最棒的
Hasan Babiker
Michael、Hasan、您好
直接下载现已开始:-)
e2e.ti.com/.../2SK2394-source-follower.TSC
Kai
您使用2SK2394进行的仿真看起来不错:-)
我在使用源电阻器时进行了一些仿真:



e2e.ti.com/.../michael_5F00_2sk2394.TSC
Kai
e2e.ti.com/.../7776.2SK2394-source-follower.TSC
我看到、点击底部的"插入"、然后上传、然后在文件资源管理器上选择文件