This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:原理图双重检查

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7034, LM339LV, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985225/lm339-schematic-double-check

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件:TLV7034
您好,团队

您能否仔细检查原理图?  输入共模电压是否在正常工作范围内?  是否有更好的输入电阻选择建议?

USB_TX  和 USB-RX 都处于高阻态或被拉至 GND。

USB_DP 小于2.1V 或2.7V。

NTC_ 3是 Ω GND 的10k NTC 电阻器(- 10℃= 43K Ω、100℃= 1K)。

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证的共模输入电压范围仅比 VCC 低2V、因此您无法比较高于1.3V 的电压

    使用 具有轨到轨输入的比较器、例如 LM339LV。 为了摆脱这些昂贵的上拉电阻器、请使用具有推挽输出的比较器、例如 TLV7034。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有有效点。  您似乎已满足 LM339的 VCM 要求、但正如 Clemens 提到的、由于您在3.3V 下运行、因此有更好的器件可供使用。  我们为此用例创建了提到的 Clemens 器件、因此 VCM 不会给设计带来如此沉重的负担。  同样、他关于考虑具有推挽输出级的器件的评论也是有道理的、因为您不会在输出端进行电平转换。

    卡盘