This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:我们能否使用基于电流互感器(CT)的电流感应

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1300, AMC1302, LMV774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983293/amc1200-can-we-use-it-current-transformer-ct-based-current-sensing

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: AMC1300、 AMC1302、 LMV774

您好!

  我们希望使用 AMC1200进行基于  电流互感器(CT)的电流检测。 我们能否将用于电流测量的电流互感器(CT)与 AMC1200集成在一起、如果可能、请告知我们。

此致

Tarun Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    您希望使用哪种电流互感器? 是否有指向数据表的链接?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    跟进 Kai 的问题、您是否有可分享的建议原理图?  

    要测量的电流大小是多少?  

    您的应用需要哪种级别的隔离?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HLO Kai、

    请访问 attachmente2e.ti.com/.../SET2610_2D00_2500_2D00_30A_2D00_30AMP-CT.pdf

    此致

    Tarun Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    变压器的一次侧电流测量值为5A、绝缘电压为5kV。 AMC1200的隔离电压为4kV、AMC1200B 的隔离电压为4.25kV。 根据您的应用和所需的保护级别、这种差异可能是可以接受的。 如果需要更高的隔离电压、您可能需要查看 AMC1300。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    我会这样做:

    为清晰起见、此处未显示 AMC1200数据表图33中给出的建议输入滤波:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    回复您的 Q

    我们使用 LMV774MT/NOPB 进行电流测量、需要使用 此电路实现隔离、请找到 sch。 电流测量、还建议使用具有隔离功能的电路。

    我们测量的是30A 交流电流。

    n`t、没收到最后一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    1.我不熟悉此器件、但它似乎是一个可与 AMC1200连接的放大电路。 我看不到 AMC1200连接到该电路的位置、您能澄清一下吗?  

    2.不在测量的前端使用运算放大器和 CT,而是使用分流电阻器和 AMC1200或 AMC1302,因为我相信+/-50mV 的较小输入范围会使该应用受益?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我不想n`t`s`m 30A 高电流到 PCB、这就是为什么我在电路中使用 CT 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HLO Kai、

    我需要确认是否可以将 VOUTP 连接到连接器 P18_1 (PSch 上的 P18。 由我共享)和 VOUTN 至 P18_2以测量通过 CT 的电流。

    Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    我现在很困惑。 AMC1200在哪里? 我想您说过要将电流互感器连接到 AMC1200的输入端吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HLO Kai、

    我`m  您共享的 AMC1200电路、 我想将您的 AMC1200电路与 LMV774电路集成。 (那么、我能否将 AMC1200 VOUTP 连接到连接器 P18_1 (Psch 上的 P18。 由我共享)和 VOUTN 至 P18_2以测量通过 CT 的电流。)

    Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    我现在也很困惑。 您能否创建一个方框图来显示您想要做什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HLO Kai、

    请查找随附的图像以供您参考、并告诉我这 是否是正确的集成方式。

    Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    不、它不像这样工作。

    如果您要将电流互感器连接到 AMC1200的输入端、仍然需要75R 的负载电阻、如我的原理图所示。 请注意、您需要使用电阻式电压驱动器(例如56R + 20R)将信号保持在 AMC1200的线性输入电压范围内。

    在 AMC1200的输出端、不得连接欧姆值如此低的负载、如原理图所示。 此外、AMC1200的输出使用差分信令。 因此、您需要差分放大器或具有差分输入的 ADC。 请参阅此应用手册:

    将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC

    此主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/959797/amc1200-output-fluctuations-during-emi-emc-test/3546191?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=avik#3546191

    Kai