This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 咨询与车辆显示/音频开发相关的推荐产品

Guru**** 2542460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA360, OPA2836-Q1, OPA2354A-Q1, OPA361-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982536/inquiry-about-recommended-products-related-to-vehicle-display-audio-development

主题中讨论的其他器件:OPA360OPA2836-Q1OPA2354A-Q1OPA361-Q1

您好!

我的客户希望为其车辆开发显示音频。

在这方面,收到并转交了下列调查。

1.我正在尝试使用高速运算放大器组成分离器电路。

我想构建一个与下面的电路类似的电路、但建议使用 TI 产品。

2.推荐视频放大器 IC。

我尝试构建一个类似于下面 OPA360的电路。

请为汽车推荐上述两种产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    您能否澄清您的应用的要求? 噪声、带宽等?  

    您是否只是在寻找 LT6206和 OPA360的 Q1替代产品?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan

    针对上述问题、我们将收到并提供以下内容。

    我正在尝试构建一个电路、该电路接收来自 AP 的1CH CVBS 信号并将其分频为2Ch。

    由于我们希望按上述方式构成电路、因此建议使用 LT6206替代产品。

    另请推荐 OPA360的替代产品。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    谢谢您、 您是在寻找仅适用于 汽车的器件、还是目录也适用?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan

    基本而言、我们正在寻找汽车器件。

    但是、您应该考虑汽车产品的交付日期。

    如果可能、请推荐汽车/目录器件。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    在不了解应用细节的情况下很难确定。 但是、也有一些替代方案:

    1. 对于 LT6206、 双通道 GBW 相似的汽车器件:
      1. OPA2836-Q1
      2. OPA2354A-Q1
    2. 对于 OPA360的汽车替代产品、您可以查看 OPA361-Q1

    此致、

    Hasan Babiker