This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:PSpice 模型存在问题

Guru**** 2526300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6703, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984509/lmh6703-issue-with-pspice-model

器件型号:LMH6703
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我从 TI 网站"snom578"下载了 LMH6703C 的 PSpice 模型、并将该模型添加到 Allegro CIS 库。 我创建了一个简单的电路来测试模型、但是我收到了一个错误。 下面是我构建的电路和错误的快照:

"*分析指令:
Tran 0 1000ns 0
选项 ADVCONV
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net



****包括 SCHEMATIC1.net ****
*拉电流 LMH6703
V_V1 VCC_BAR 0 5V 直流
V_V2 VEE_bar 0 -5Vdc
R_R5 0 N01272 1k Tc=0、0
R_R6 0 N01078 1k Tc=0、0
R_R7 0 N01099 1k Tc=0、0
R_R8 0 N01094 1k Tc=0、0
X_U1 N01272 N01078 VCC_BAR VEE_BAR N01094 N01099 LMH6703C

****恢复 LMH6703sim.cir ****
.end

错误(ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 LMH6703C 未定义"


请帮我修复此错误吗?

谢谢、
Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    您能否存档并附加您的 pspice 项目?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用此界面上传 zip 文件、但它不允许我上传。 我将通过电子邮件发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    您应该能够通过拖放至文本字段来附加文件。 请注意、这必须是 zip 文件。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMH6703.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    一个很好的建议是使用 TINA-TI。 您至少可以借助 TINA-TI 来仿真 LMH6703部分。 这些模型针对 TINA-TI 的使用进行了优化和全面测试。

    分治:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    您未添加用于仿真的.lib 文件。 我还调整了您的电路、以便它提供反馈。 请参阅随附的:

    e2e.ti.com/.../LMH6703_2D00_2021_2D00_03_2D00_10T20_2D00_32.zip

    最棒的

    Hasan Babiker